- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
デバイス変数
グラフィックオブジェクトのプロパティを事前定義された
[デバイス]
変数にバインドして、HMI デバイスのメモリーとストレージの使用状況を表示します。例えば、[空きメモリー]
変数にバインドすると、HMI デバイスで使用可能な RAM の容量が表示されます。変数にバインドするには、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。ダイナミックリンク ブラウザの
[デバイス]
カテゴリには、HMI デバイスの日付と時刻に関連する変数が表示されます。変数 | タイプ | 定義 | 読み取りまたは書き込み | 再起動が必要 |
---|---|---|---|---|
カタログ番号 | String | コントローラから読み取るカタログ番号 | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
CPU 周波数 | UInt32 | CPU がメガヘルツで実行されている周波数 | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
CPU 温度 | UInt32 | CPU の温度 (摂氏) | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
CPU 使用率 | UInt32 | 直近 2 秒間に使用された CPU 処理能力のパーセンテージ | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
イーサネットネットワーク数 | UInt32 | デバイスでサポートされるイーサネットネットワークの数 | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
イーサネットポート数 | UInt32 | デバイスでサポートされる物理イーサネットポート数 | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
ファームウェア公開日 | DateTime | デバイスファームウェアの公開日 | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
ファームウェアバージョン | String | デバイスファームウェアのバージョン | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
ハードウェア製品コード | UInt32 | デバイスのハードウェア製品コード | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
ハードウェア製品タイプ | UInt32 | デバイスのハードウェア製品タイプ | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
ハードウェアバージョン | String | デバイスハードウェアのバージョン | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
ハードウェアシリーズ | String | デバイスハードウェアのシリーズ | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
ホスト名 | String | ネットワーク上のデバイスの名前 | 読み取り/書き込み | 再起動が必要 |
アプリケーションの最後の更新時刻 | DateTime | アプリケーションがデバイスに最後にデプロイされた日時 | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
最後の起動時刻 | DateTime | デバイスが最後に起動された日時 | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
OS バージョン | String | デバイスオペレーティングシステムのバージョン | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
製品名 | String | デバイスの製品名 | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
保護モードが有効 | Boolean | デバイスへのアプリケーションとファームウェアの更新を無効にします。 | 読み取り/書き込み | 再起動が必要 |
システムマネージャーのバージョン | String | デバイスのシステムマネージャーのバージョン | 読み取り/書き込み | 再起動が必要 |
合計稼働時間 | UInt32 | デバイスの電源オン時間合計 (時間) | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
空きメモリー | UInt32 | HMI デバイスの未使用 RAM メモリー(キロバイト単位) | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
合計メモリー容量 | UInt32 | HMI デバイスの RAM メモリー合計(キロバイト単位) | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
使用済みメモリー | UInt32 | HMI デバイスの使用 RAM メモリー(キロバイト単位) | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
空きストレージ | UInt32 | HMI デバイスの未使用不揮発性ストレージ(キロバイト単位) | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
合計ストレージ容量 | UInt32 | HMI デバイスの不揮発性ストレージ合計(キロバイト単位) | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
使用済みストレージ | UInt32 | HMI デバイスの使用不揮発性ストレージ(キロバイト単位) | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
デバイス
デバイス変数
ご質問やご意見