パネルローダーと NetLogic を追加する

パネルローダーと NetLogic を追加する

パネルローダーを作成し、[NetLogic タグからページを変更] を追加します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [MainWindow (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    [コンテナ]
    [パネルローダー]
    を選択します。
  2. ツールバーから、
    [テンプレートライブラリ]
    を選択します。
  3. [ライブラリ]
    Change Page From Tag
    を検索します。
  4. [コンポーネント]
    で、
    [タグからページを変更]
    [MainWindow (type)]
    にドラッグします。
  5. [プロパティ]
    内:
    1. [PanelLoader]
      [
      ProjectName
      ]
      [UI]
      [MainWindow (type)]
      [パネルローダー1]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
    2. [PageChangeTag]
      [
      ProjectName
      ]
      [モデル]
      [変数1]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
    3. [ScreensFolder]
      [
      ProjectName
      ]
      [UI]
      [画面]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal