- 프로젝트 만들기
- 개체 및 변수 참조
- 프로젝트 확장
데이터 그리드
프로젝트 노드 또는 하나 이상의 데이터베이스 테이블에서 가져온 데이터를 표시하는 테이블
속성
이름 | BrowseName | DataType | 설명 |
---|---|---|---|
모델 | Model | 데이터를 가져오는 정보 모델 또는 데이터베이스에 대한 참조 | |
쿼리 | Query | 관심 있는 데이터를 필터링하는 표준 SQL 쿼리입니다. 이를 사용하여 데이터베이스의 데이터를 필터링하고 노드 기반 모델에서 가져온 데이터를 필터링할 수 있습니다. 노드 기반 모델의 경우 SELECT * FROM Model 부분이 필수이고 그 뒤에 검색 조건을 나타내는 WHERE 절이 옵니다. 예: SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40 | |
자동 새로 고침 시간 | AutoRefreshTime | 새로 고침 메서드는 지정된 값과 동일한 대기 간격을 두고 주기적으로 호출됩니다(0: 자동 새로 고침 비활성화됨). | |
선택 항목 | SelectedItem | 런타임 시 개체가 초기화될 때 선택되는 요소입니다(비어 있으면 선택하지 않고 초기화됨). 초기화 후 이 속성은 선택한 요소에 해당하는 노드를 표시합니다(프로젝트 노드에서 데이터를 가져올 때 읽기 및 쓰기가 모두 가능하며, 데이터베이스에서 데이터를 가져올 때 읽기 전용임). | |
UI 선택 항목 | UISelectedItem | 런타임에 선택된 목록의 요소를 반환합니다. | |
UISelectedItems | |||
선택 취소 허용 | AllowDeselection | 목록에서 요소 선택 취소 허용(선택 항목 없음) | |
AllowMultiSelection | |||
열 정렬 | SortColumn | 기본 열 정렬 | |
정렬 순서 | SortOrder | 요소의 기본 정렬 순서(오름차순 또는 내림차순) | |
행 색상 | RowBackgroundColor | 행 채우기 색상 | |
행 텍스트 색상 | RowTextColor | 행에 포함된 텍스트 요소에 적용되는 색상 | |
입력 상자 스타일 | InputBoxStyle | 입력 컨트롤 스타일 | |
데이터 목록 스타일 | DataListStyle | 데이터 목록 스타일 | |
스크롤 막대 스타일 | ScrollBarStyle | 스크롤 막대 스타일 | |
열 | Columns | 데이터 그리드 개체에 표시할 열 | |
ViewModels | ViewModels | ||
표시 | Visible | (요소에서 상속됨) | |
활성화됨 | Enabled | (요소에서 상속됨) | |
불투명도 | Opacity | (요소에서 상속됨) | |
왼쪽 여백 | LeftMargin | (요소에서 상속됨) | |
상단 여백 | TopMargin | (요소에서 상속됨) | |
오른쪽 여백 | RightMargin | (요소에서 상속됨) | |
하단 여백 | BottomMargin | (요소에서 상속됨) | |
너비 | Width | (요소에서 상속됨) | |
높이 | Height | (요소에서 상속됨) | |
가로 맞춤 | HorizontalAlignment | (요소에서 상속됨) | |
세로 맞춤 | VerticalAlignment | (요소에서 상속됨) | |
회전 | Rotation | (요소에서 상속됨) |
메서드
새로 고침
- BrowseName
- Refresh
표시된 데이터를 새로 고칩니다.
이벤트
의견을 작성 부탁드립니다.