히스토그램 차트 구성
히스토그램 차트
개체를 구성하여 프로젝트 노드 또는 데이터베이스에서 데이터를 가져옵니다.- 프로젝트 보기의UI에서 컨테이너를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 를 선택합니다.
- 속성에서모델속성과 노드 간에 동적 링크를 만듭니다.선택한 노드샘플 쿼리콤보 상자데이터베이스 개체SELECT Column1, Column2 FROM TableName ORDER BY Column1 DESC LIMIT 50데이터베이스 테이블에 포함된 값입니다.프로젝트 노드SELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE "Motor%"모든 직계 하위 노드의 특성 또는 속성 값입니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기에서 참조하십시오.
- (선택 사항)ItemKind를 설정하여 개체에 표시할 항목의 종류를 지정합니다.팁:ItemKind속성은 하위 노드 간에 인식되는 개체 또는 변수 유형을 사용하여 자동으로 설정됩니다.예를 들어 모델이Motor개체 유형의 여러 인스턴스를 포함하는 폴더 노드를 기반으로 하는 경우ItemKind는Motor유형에 대한 참조를 사용하여 자동으로 설정됩니다. 이 경우 표시되는 값은 다양한 인스턴스(Motor1,Motor2,Motor3등)의 특성 또는 속성입니다.
- 레이블과 변수 인수(예:@BrowseName) 간에 동적 링크를 만들어서 차트 레이블을 구성합니다.
히스토그램 차트
의견을 작성 부탁드립니다.