ZipUnzip NetLogic
압축 및 압축 풀기 NetLogic을 사용하면 ZIP 아카이브를 생성, 추출, 암호로 보호할 수 있습니다.
중요:
이 NetLogic은 타사 라이브러리를 사용합니다. 자세한 내용은 NuGet 갤러리 | SharpZipLib 항목을 참조하십시오.
CreateZipArchive 메서드
CreateZipArchive
메서드파일 또는 폴더를 ZIP 아카이브로 압축합니다.
다음 속성을 사용하십시오.
- 소스
- 압축할 파일 또는 폴더의 전체 경로입니다.
- 대상
- 생성할 아카이브의 전체 경로입니다.
- 암호
- (선택 사항) 생성된 아카이브를 암호로 보호하는 문구입니다.
UnzipArchive 메서드
UnzipArchive
메서드ZIP 아카이브의 압축을 풉니다.
다음 속성을 사용하십시오.
- 소스
- 압축을 풀 ZIP 아카이브의 전체 경로입니다.
- 대상
- 아카이브 내용이 추출될 폴더 경로입니다.
- 암호
- (선택 사항) 아카이브를 추출하는 데 필요할 수 있는 문구입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.