보존성 저장소
보존성 저장소를 사용하면 런타임 시 프로젝트에 대한 변경 사항을 데이터 저장소에 보존할 수 있습니다.
팁:
예를 들어 보존성 저장소를 사용하여 사용자별 설정에 대한 정보를 보존할 수 있습니다. 사용자가 런타임에 설정을 수정하는 경우
FTOptixApplication
을 중지했다가 다시 실행할 때 변경 사항이 유지됩니다.여러 저장소
기본적으로 각 새 프로젝트에는
SecurityRetentivityStorage
개체가 포함되어 있습니다. 저장소에는 프로젝트에 추가된 사용자 및 그룹에 대한 정보가 기록됩니다. 프로젝트에 SecurityRetentivityStorage
개체를 유지하는 것이 좋습니다.보존성 저장소 개체를 여러 개 만들 수 있습니다.
중요:
보존성 저장소가 프로젝트의 독립적인 부분(노드)을 모니터링하고 서로 교차하지 않는지 확인합니다.
매개 변수
각 보존성 저장소 개체는 다음 매개 변수를 사용합니다.
매개 변수 | 설명 |
---|---|
노드 | 보존할 데이터가 포함된 노드입니다.
팁:
노드는 프로젝트 폴더(예:
사용자 폴더)일 수 있습니다. 보존할 노드를 여러 개 추가할 수 있습니다. |
쓰기 지연 | 변경 사항을 저장할 빈도를 밀리초 단위로 정의합니다. 기본값은 0입니다. 변경 사항이 감지되면 (기술적 쓰기 시간에 따라) 실시간으로 저장됩니다.
팁:
프로젝트의 상당 부분이 보존되거나 값이 자주 변경되는 경우 기본값 0은 하드 디스크 드라이브에 스트레스를 줄 수 있습니다. 쓰기 지연을 더 길게 지정하면 프로젝트에서 설정된 지연 간격에 포함된 데이터가 손실될 위험이 있습니다.
|
변화 관찰자 활성화됨 | 특정 프로젝트에서는 저장할 의도가 없는 변경 작업을 수행할 수 있습니다. 이 경우 시스템은 실행에 대한 변경 감지를 비활성화합니다. 이 매개 변수를 거짓 으로 설정하면 보존성 저장소는 이미 저장된 변경 사항만 적용하고 향후 변경 사항은 감지하지 않습니다.
팁:
이 매개 변수는 예를 들어 저장된 보존성 계층을 사용하여 초기 변경 사항을 적용하고 복원하는 데에만 사용하려는 경우(새 변경 사항을 추가하지 않고) 유용합니다.
|
데이터 저장소
RetentivityStorage.db
파일의 기본 위치는 플랫폼에 따라 다릅니다.- PC
- C:\Users\UserName\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Projects\Project\ApplicationFiles
- Linux HMI
- /persistent/data/Rockwell Automation/FactoryTalk Optix/FTOptixApplication/Projects/Project/ApplicationFiles/
- Windows 패널 IPC
- C:\Users\UserName\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Projects\Project\ApplicationFiles
데이터 저장소
보존
의견을 작성 부탁드립니다.