스핀 상자 구성

스핀 상자 개체를 추가하고 해당 속성을 편집합니다.
  1. 프로젝트 보기
    UI
    에서 스핀 상자를 포함할 컨테이너를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음
    새로 만들기
    기본 컨트롤
    스핀 상자
    를 선택합니다.
  2. (선택 사항)
    속성
    에서 스핀 상자 설정을 조정합니다.
    • . 시작 값. 숫자 값 또는 숫자 값이 있는 변수에 대한 동적 링크입니다.
      팁:
      속성을 변수와 동적으로 연결하고 런타임에 새 값을 입력하면 새 값이 연결된 변수 데이터 유형으로 자동 변환됩니다. 예를 들어, UInt32 데이터 유형의 변수에 연결하고 스핀 상자에
      1.6
      을 입력하면 입력한 값이
      2.0
      으로 반올림됩니다.
      동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
    • 최솟값
      . 스핀 상자에 설정할 수 있는 최솟값입니다.
      팁: 값이
      최솟값
      최댓값
      범위를 벗어나면 스핀 상자 테두리가 잠시 동안 빨간색으로 바뀌고 값이 이전 값으로 되돌아갑니다.
    • 최댓값
      . 스핀 상자에 대해 설정할 수 있는 최댓값입니다.
    • 증가
      . 버튼을 사용하여 값을 증가할 때 값을 늘리거나 줄일 값입니다.
    • 입력 형식
      . 표시되는 값의 형식입니다.
      허용되는 값은 다음과 같습니다.
      숫자(Double Float Int16 Int32 Int64 Integer UInt16 UInt32 UInt64 UInteger)
      형식
      설명
      예제
      d
      천 단위 구분 기호가 없는 숫자
      형식 자리 표시자 뒤에서 소수점 이하 자릿수는 정수(패딩 없음)로 구성됩니다.
      • d
        : -1234 ► -1234
      • d
        : 5.618 ► 5618
      • d2
        : 1,234.239 ► 1234.24
      n
      천 단위 구분 기호가 있는 숫자
      형식 자리 표시자 뒤에서 소수점 이하 자릿수는 정수(패딩 없음)로 구성됩니다.
      • n1
        : -1234.23 ► -1,234.2
      • n2
        : 5804.236 ► 5,804.24
      • n3
        : -1234.23 ► -1,234.230
      e
      지수 표기법
      형식 자리 표시자 뒤에 소수 자릿수가 정수로 구성됩니다.
      • e10
        : 12345.6789 ► 1.2345678900E4
      • e2
        : 2665.778 ► 2.67E3
      f
      고정 소수점 표기법
      형식 자리 표시자 뒤에서 소수점 이하 자릿수의 정확한 수는 정수로 구성됩니다.
      • f3
        : 123 ► 123.000
      • f3
        : 123.23 ► 123.230
      • f4
        : -1898300.678 ► -1,898,300.6780
      • f3
        : 123.4 ► 123.400
      p
      백분율
      형식 자리 표시자 뒤에서 정수는 소수점 이하 자릿수를 구성하는 데 사용됩니다.
      • p
        : 1 ► 100%
      • p3
        : -0.397481 ► -39.748%
      x
      16진수 표기법
      255 ► ff
      b
      이진 표기법
      107 ► 1101011
      o
      8진수 표기법
      56 ► 70
    • 편집 가능
      . 키보드 키를 사용하여 스핀 상자 값 입력을 활성화합니다.
      팁:
      편집 가능
      거짓
      으로 설정된 경우에도 스핀 상자 버튼을 사용하여 스핀 상자 값을 늘리거나 줄일 수 있습니다.
    • 버튼 표시
      . 값을 늘리거나 줄이는 버튼을 표시합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal