측정 시스템
현재 세션의 로케일에 대한 측정 시스템의 데이터를 표시합니다.
측정 시스템에는 다음이 포함됩니다.
- 국제단위계
- 미국 관용 단위계
- 영국 임페리얼 시스템
각 사용자 또는 각 세션에 대해 달리 지정하지 않는 한 측정 시스템은 해당 로케일의 국가를 기반으로 합니다. UI
세션
및 사용자
개체는 측정 시스템을 언어와 연결합니다. 예를 들어, it-US는 텍스트를 이탈리아어로 표시하지만 데이터는 미국 단위계로 표시합니다. 측정 시스템의 표준이 아닌 측정 단위로 데이터를 표시하거나 사용자 지정 측정 단위를 만들 수 있습니다.
팁:
을 선택합니다.
측정 시스템 맵
편집기를 사용하여 다양한 측정 시스템의 측정 단위를 볼 수 있습니다. 편집기를 열려면 프로젝트 루트를 선택한 다음, 측정 시스템 맵
속성에서 
의견을 작성 부탁드립니다.