표준 측정 단위 사용자 지정
세션 로케일은 표시된 데이터의 측정 시스템을 결정합니다. 예를 들어 en-US 로케일이 있는 세션은 온도를 화씨로 표시합니다.
프로젝트 레벨에서 측정 단위를 사용자 지정하여 원하는 각 수량에 대해 서로 다른 측정 시스템을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 사용자 지정 도 형식으로 구성된 센서에서 데이터를 가져오지만 런타임에는 값을 섭씨로 표시합니다. 측정 단위를 사용자 지정하려면
측정 시스템 맵
에서 측정을 매핑합니다.- 프로젝트 보기에서 프로젝트 루트 노드를 선택합니다.
- 속성에서측정 시스템 맵다음에측정 시스템 편집기로 편집을 선택합니다.
- 화면 중앙에 열리는MeasurementSystemMap의 제목 표시줄에서을 선택합니다. 맵 테이블에 새 행이 나타납니다.
- 시작열에서 관심 있는 입력 수량이나 센서의 값을 선택합니다. 선택한 측정 단위는 나머지 3개 열의 다른 로케일에 해당하는 수량으로 변환됩니다.
- 국제 단위계,미국 관용 단위계,제국 단위계에서 원하는 대상 측정 단위를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.