비표준 측정 단위 구성
엔지니어링 단위 사전
에서 비표준 측정 단위를 구성할 수 있습니다. 비표준 측정 단위를 사용하면 예를 들어, 한 시간 동안 생산된 조각의 수를 분당 비트 수로 표현할 수 있습니다.비표준 측정 단위에는 특정 속성이 있습니다.
기울기
는 표준 단위 값을 비표준 단위로 변환하기 위한 변환 계수입니다. 절편
은 참조된 측정 단위에 더하는 값입니다. 변환은 선형식 Y = M x X + Q
를 사용하여 수행됩니다. 여기서 X
는 입력 값, M
은 기울기, Q
는 Y
출력 결과를 계산하는 절편입니다.- 프로젝트 보기에서모델을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 를 선택합니다.
- 엔지니어링 단위 사전을 선택합니다.
- 새 사전을 두 번 클릭합니다.
- 화면 중앙에 열리는MeasurementSystemMap의 제목 표시줄에서를 선택합니다.맵 테이블에 새 행이 나타납니다.
- 물리적 차원열에서 비표준 측정 단위에 대한 참조 수량을 선택합니다.예를 들어 분당 비트 수의 경우를 선택합니다.
- 표시 이름열에 측정 단위의 이름을 입력합니다.
- 설명열에 측정 단위에 대한 설명을 입력합니다.팁:이름과설명은 모두지역화사전개체를 통해 번역이 가능합니다.
- 기울기열에 표준 단위 값에 대한 변환 계수를 입력합니다.예를 들어 분당 비트 수를 계산하려면60을 입력합니다.
- 절편열에 참조된 측정 단위에 추가할 값을 입력합니다.예를 들어,0를 입력합니다.
결과 측정 단위가
결과
열에 나타납니다.
팁:
1Hz = 분당 60비트를 표현하는 비표준 측정 단위의 예에는 다음과 같이 구성된 속성이 포함될 수 있습니다.
- 물리적 수량. 주파수.
- 표시 이름. BPM.
- 기울기. 60.
- 절편. 0.
의견을 작성 부탁드립니다.