사용자 또는 그룹에 역할 할당
사용자 및 그룹에 역할을 할당하여 할당된 권한을 가진 역할 계층을 만듭니다.
- 주 도구 모음에서를 선택한 다음대시보드 페이지 열기사용자 및 그룹 관리를 선택합니다.
- 대시보드 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 역할에서 그룹을사용자아래의 사용자로 또는그룹아래의 그룹으로 끌어옵니다. 사용자 또는 그룹을 역할에 끌어올 수도 있습니다. 연속 항목 또는 여러 항목을 선택하여 끌어오려면Shift또는Ctrl키를 누른 상태에서 선택합니다.
- 하나 이상의 역할을 선택하고사용자또는 그룹에 할당을 선택하고 사용자 및 그룹을 선택한 다음적용을 선택합니다.
팁: 그룹 또는 사용자가 이미 역할에 할당된 경우 그 옆에기호가 표시됩니다.
프로젝트 보기에서 역할을 사용자 또는 그룹으로 끌어와서프로젝트 보기에서 사용자 또는 그룹에 역할을 할당할 수 있습니다.
역할이 대시보드 페이지에서 사용자 또는 그룹에 지정된 것으로 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.