OPC UA
FactoryTalk Optix Studio
는 OPC UA(OPC Unified Architecture) 표준을 준수하며 모든 OPC UA 클라이언트 또는 서버와 통신할 수 있습니다.
팁:
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
이 구성된 장치는 OPC UA 클라이언트 또는 서버로 작동할 수 있습니다.구성 요소
다음 OPC UA 구성 요소를 사용하여 응용 프로그램 논리를 개발합니다.
- OPC UA 서버 개체. OPC UA 서버 항목을 참조하십시오.
- OPC UA 클라이언트 개체. OPC UA 클라이언트 항목을 참조하십시오.
- OPC UA 서버 또는 NodeSet에서 가져온 OPC UA 노드. 런타임 시 노드 가져오기 및 NodeSet에서 노드 가져오기 항목을 참조하십시오.
통신
OPC UA 구성 요소 간에 통신하려면 시스템이 최소 보안 정책 및 메시지 보안 모드를 충족해야 합니다. 자세한 내용은 OPC UA 인증서 및 키 및 OPC UA 통신 보안 항목을 참조하십시오.
동반 사양
미리 정의된 동반 사양을 사용하거나 동반 사양을 가져오고 내보냅니다. OPC UA 동반 사양 항목을 참조하십시오.
지역화된 노드
OPC UA 클라이언트(OPC UA 클라이언트 추가 참조)가 OPC UA 서버(OPC UA 서버 추가 참조)에서 노드를 가져올 때 지역화된 텍스트 변수 값을 지역화된 텍스트가 아닌 변환 키로 가져옵니다. 텍스트가 포함된 텍스트 상자를 클라이언트 장치에 표시하려면 지역화 사전에 로케일 언어 추가 항목을 참조하여 서버에서 지역화 사전을 가져옵니다. FTOptix가 아닌 서버의 경우 OPC UA 클라이언트의
연결 로케일 ID
속성을 사용합니다. 그런 다음 클라이언트는 해당 로케일 ID를 사용하여 연결하고 서버는 지역화된 텍스트 변수의 값을 해당 로케일 ID를 사용하여 지역화된 텍스트로 보냅니다.지역화 사전을 가져오는 것 외에도
지역화/로케일
속성에 로케일을 지정하고, 언어 속성을 로케일로 설정하여 새 사용자를 추가한 다음, 해당 사용자를 기본 프레젠테이션 엔진 개체의 시작 사용자로 지정해야 합니다.OPC UA
통합 아키텍처
의견을 작성 부탁드립니다.