변경 이벤트 구성
변수 또는 개체 속성의 값이 변경되는 경우 메서드를 트리거합니다.
팁:
변경 이벤트에서 컨트롤러 태그를 사용하는 경우
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
에 태그 값이 표시되지 않더라도 태그는 런타임 시 항상 업데이트됩니다.- 프로젝트 보기에서 개체나 변수를 선택합니다.
- 속성에서 변수 또는 속성을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.팁: 필요한 경우를 선택하여 변수를 추가합니다.
- 이벤트에서VariableChanged옆에 있는를 선택합니다.
- 메서드 선택:
- 전역 메서드의 경우명령을 확장합니다.
- 로컬 메서드의 경우 메서드를 노출하는 노드를 확장하거나(예:데이터그리드노드는새로 고침메서드를 노출함) 특정 NetLogic과 관련된 노드를 확장합니다.
- (선택 사항) 메서드에 인수가 필요한 경우 메서드를 확장하고 인수를 설정합니다.
변경 이벤트
의견을 작성 부탁드립니다.