RemoteVariableSynchronizer.Add(variables)

오버로드에 따라, 호출되는
RemoteVariableSynchronizer
개체에 변수 또는 변수 목록을 추가합니다.
void public void Add(IUAVariable
variables
); void public void Add(RemoteVariable
variables
); void public void Add(IEnumerable<IUAVariable>
variables
); void public void Add(IEnumerable<RemoteVariable>
variables
);

인수

variables
(IUAVariable)
메서드가 호출되는 개체에 추가할
IUAVariable
C# 개체입니다.
variables
(RemoteVariable)
메서드가 호출되는 개체에 추가할 1차원 또는 다차원 배열의 셀을 식별하는
RemoteVariable
C# 개체입니다.
variables
(IEnumerable<IUAVariable>)
메서드가 호출되는 개체에 추가할
IUAVariable
목록입니다.
variables
(IEnumerable<RemoteVariable>)
메서드가 호출되는 개체에 추가할
RemoteVariable
목록입니다.

예제

다음 예제에서는
speed
변수를
variableSynchronizer
개체에 추가합니다.
var speed = LogicObject.Owner.GetVariable("Speed"); var variableSynchronizer = new RemoteVariableSynchronizer(); variableSynchronizer.Add(speed);
다음 예제에서
10
인덱스 변수는
arrayVariable
배열 내
variableSynchronizer
개체에 추가됩니다.
var arrayVariable = LogicObject.Owner.GetVariable("ArrayVariable"); var variableSynchronizer = new RemoteVariableSynchronizer(); variableSynchronizer.Add(new RemoteVariable(arrayVariable, 10));
다음 예제에서
10.5
인덱스 변수는
scalarVariable
다차원 배열 내
variableSynchronizer
개체에 추가됩니다.
var scalarVariable = LogicObject.Owner.GetVariable("ScalarVariable"); var variableSynchronizer = new RemoteVariableSynchronizer(); variableSynchronizer.Add(new RemoteVariable(scalarVariable, new uint[] { 10,5 }));
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal