FactoryTalk Optix 응용 프로그램 배포

Rockwell Automation
대상 장치는 배포 시
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
를 자동으로 실행합니다. 업데이트 서비스가 설치되어 있지 않거나 런타임 응용 프로그램을 수동으로 전송한 장치에서는 장치에서 응용 프로그램을 수동으로 시작하거나 응용 프로그램을 자동 시작용으로 구성해야 합니다.
로컬 또는 원격 장치에 배포하려면
FactoryTalk Optix Studio 데스크톱 편집기
를 사용합니다. 원격 장치에만 배포하려면
FactoryTalk Optix Studio 웹 편집기
를 사용합니다.
FactoryTalk Optix Studio
FactoryTalk Remote Access
를 사용하여 원격 장치에 배포합니다.
중요:
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
가 대상 장치에서 이미 실행 중인 경우 다른
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
를 배포하면 다른 응용 프로그램이 중지 및 제거됩니다.
필수 구성 요소
  • (선택 사항)
    FactoryTalk Optix
    를 실행할 모드에 대해 프레젠테이션 엔진을 구성합니다.
    프레젠테이션 엔진 구성 항목을 참조하십시오.
  • 대상 장치에서
    FactoryTalk Optix 응용 프로그램 업데이트 서비스
    가 실행되는지 확인합니다.
    중요:
    FactoryTalk Optix 응용 프로그램 업데이트 서비스
    를 응용 프로그램으로 실행 중인 경우 올바르게 작동되게 하려면 TCP 포트 49100에 접근할 수 있어야 하며 암호가 구성된 유효한 사용자 이름이 필요합니다.
  • 대상 장치에 유효한 라이선스가 있는지 확인합니다.
    중요: 대상 장치에 라이선스가 없는 경우
    FactoryTalk Optix 응용 프로그램
    는 데모 모드에서 실행되고 2시간 후에 자동으로 중지됩니다.
  • 장치를 구성합니다.
    중요: 로컬 또는 원격 장치를 구성합니다. 로컬 장치를 구성하려면 대상 장치 관리 섹션을 참조하십시오. 원격 장치를 구성하려면
    FactoryTalk®Hub
    를 열고
    FactoryTalk Remote Access
    에 액세스합니다. FactoryTalk Remote Access 온라인 도움말에서
    도메인 보기
    를 참조하고
    장치를 추가하려면
    까지 스크롤합니다. 원격 장치에는
    FactoryTalk Remote Access
    Runtime 클라이언트도 설치 및 구성되어 있어야 합니다. FactoryTalk Remote Access 온라인 도움말에서
    클라이언트 구성
    을 참조하십시오.
  1. FactoryTalk Optix 응용 프로그램
    를 배포하려면
  2. 구성된 장치를 선택합니다.
    자세한 내용은 대상 장치 선택 항목을 참조하십시오.
  3. 원격 장치를 선택한 경우 먼저 해당 장치에 대한 VPN 연결을 설정해야 합니다.
    VPN
    을 선택하거나
    원격 데스크톱
    을 선택하여 원격 데스크톱 연결을 선택합니다.
  4. 실행
    를 선택합니다.
  5. 대상 장치의 사용자 암호를 입력하고
    확인
    을 선택합니다.
  6. 대상 장치에서
    FactoryTalk Optix Studio
    을(를) 분리하려면
    출력
    을 닫습니다.
  7. 대상 장치에서
    FactoryTalk Optix 응용 프로그램
    를 중지하려면
    중지
    를 선택합니다.
    팁:
    런타임 도구를 제거하면 다음에 로그인할 때 응용 프로그램이 자동으로 다시 시작됩니다. 런타임 도구를 제거한 후에는 응용 프로그램을 배포할 수 없는데, 제거하면 업데이트 서비스가 제거되기 때문입니다.
대상 장치의 응용 프로그램이 중지됩니다.
노트: FactoryTalk Optix Studio를 대상 장치에서 분리하려면
FactoryTalk Optix
에서 출력 창을 닫습니다. 응용 프로그램은 대상 장치에서 계속 실행되지만
FactoryTalk Optix
가 더 이상 연결되어 있지 않으므로 메시지가 더 이상 출력 창에 나타나지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal