프레젠테이션 엔진 구성
기본 프레젠테이션 엔진 또는 웹 프레젠테이션 엔진을 프로젝트에 추가합니다.
팁:
각 프로젝트에는 단일 기본 프레젠테이션 엔진과 단일 웹 프레젠테이션 엔진이 포함될 수 있습니다. 프로젝트가 임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈(1756-CMEE1Y1)에서 실행되는 경우에는 웹 프레젠테이션 엔진을 추가하고 기본 프레젠테이션 엔진을 삭제합니다.
- 프로젝트 보기에서 프로젝트의UI폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고새로 만들기를 선택합니다.
- 다음 프레젠테이션 엔진 중 하나를 선택합니다.
- 기본 프레젠테이션 엔진.FactoryTalk Optix를 로컬 장치에서 응용 프로그램으로 실행하려는 경우 기본 프레젠테이션 엔진을 만듭니다. 일반적인 HMI 시나리오의 경우 이는 대상 장치의 화면에FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 직접 렌더링하는 것입니다.
- . 웹 프레젠테이션 엔진을 만들어FactoryTalk Optix를 런타임 장치에서 서비스로 실행하거나FactoryTalk Optix를 응용 프로그램으로 실행하여 웹 클라이언트를 통해 시스템과 상호 작용하도록 합니다. 서비스형FactoryTalk Optix는 사용자 인터페이스가 있는지 여부와 관계없이 배포된 응용 프로그램을 자동으로 실행합니다. 이 모드는 일반적으로 런타임 장치에 로컬 운영자가 없는 경우에 사용됩니다.
- (선택 사항)기본 프레젠테이션 엔진을 선택하고속성에서 필요한 내용을 변경합니다.
- 동적 변수 폴링 시간. 변수 판독값 사이의 시간 간격입니다.
- 텍스트 렌더링 유형. UI 컨트롤에 텍스트가 렌더링되는 방식을 지정합니다.
- 가상 키보드 활성화. 가상 키보드를 활성화합니다.
- 로그인 창. 로그인한 사용자가 없을 때 세션 시작 시 표시되는 로그인 창 유형입니다.
- 시작 창. 세션 시작 시 만들어지는 창 개체의 유형입니다.
- 시작 사용자. 세션을 인증하는 사용자입니다.
- 스타일시트. 스타일 그래픽 개체입니다.
- 세션. 사용할 UI 세션 개체입니다.
- (선택 사항)웹 프레젠테이션 엔진을 선택하고속성에서 필요한 내용을 변경합니다.
- 동적 변수 폴링 시간. 변수 판독값 사이의 시간 간격입니다.
- 프로토콜. 웹 클라이언트와 웹 서버 간의 통신을 위한 프로토콜입니다.
- IP 주소. 웹 서버 IP 주소입니다. 웹 서버를 로컬로 호스트하는 경우 IP 주소를127.0.0.1로 설정합니다.
- 포트. 웹 클라이언트와 웹 서버 간의 통신을 위한 포트입니다.
- 호스트 이름. 웹 서버 호스트 이름입니다.
- 최대 연결 수. 웹 서버에 연결할 수 있는 최대 웹 클라이언트 수입니다.
- 허용된 원격 소스. 현재 리소스에 액세스하기 위해 로드하거나 사용할 수 있는 원격 소스 목록입니다. 허용되는 형식에는 인터넷 호스트 이름 또는 IP 주소가 포함됩니다. URL 패턴, 포트 번호 및 경로는 선택 사항입니다. *.example.com에서와 같은 와일드카드(*)는 하위 도메인, 호스트 주소 및 포트 번호에 사용할 수 있습니다.팁:허용된 원격 소스를 입력하여 현재 리소스를 포함할 수 있는 URL을 지정합니다. 허용된 원격 소스는 원격 리소스를 로드하고 액세스할 때 더 큰 보안과 제어를 제공합니다.
- 로그인 창. 세션을 시작하고 로그인한 사용자가 없을 때 열리는 로그인 창 유형입니다.
- 시작 창. 세션 시작 시 만들어지는 창 개체의 유형입니다.
- 시작 사용자. 세션을 인증하는 사용자입니다.
- 스타일시트. 스타일 그래픽 개체입니다.
- 세션. 사용할 UI 세션 개체입니다.
프레젠테이션 엔진
의견을 작성 부탁드립니다.