프로젝트 백업

FactoryTalk Optix Studio
에서는 프로젝트의 백업을 자동으로 만듭니다.
다음과 같은 경우 프로젝트가 자동으로 백업됩니다.
  • 프로젝트를 저장할 때
  • FactoryTalk Optix Studio
    의 최신 버전으로 프로젝트를 업데이트할 때
  • 백업에서 프로젝트를 복원할 때. 프로젝트 복원 항목을 참조하십시오.
백업 폴더의 기본 위치:
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\
Project Name
각 프로젝트 폴더는 다음과 같은 유형의 백업이 있는 다른 하위 폴더로 구성됩니다.
  • 자동
    . 프로젝트를 저장할 때 수행되는 세 가지 백업.
  • 복구
    . 한 개의 백업. 손상된 프로젝트를 열고 복구를 시도할 때 수행됩니다. 프로젝트 복원 항목을 참조하십시오.
  • 업그레이드
    . 두 개의 백업. 프로젝트를
    FactoryTalk Optix Studio
    의 최신 버전으로 업데이트할 때 수행됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal