원격 Influx 데이터베이스 만들기

팁: 원격 Influx 데이터베이스는 InfluxDB 클라우드를 지원하지 않습니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    데이터 저장소
    를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    원격 InfluxDB 데이터베이스
    를 선택합니다.
  2. 속성
    에서 다음을 완성합니다.
    • 속성
      :
      • 서버
        . 데이터베이스 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름입니다.
      • TCP 포트
        . 데이터베이스 서버의 TCP 포트입니다.
        팁: InfluxDB 서버의 기본값은 일반적으로 8086입니다.
      • 조직
        . 조직은 데이터베이스 서버에 지정된 조직과 일치해야 합니다.
      • 버킷
        . 버킷은 데이터베이스 서버에 지정된 버킷과 일치해야 합니다.
      • 토큰
        . 토큰은 데이터베이스 서버에서 데이터를 가져오기 위해 지정된 토큰과 일치해야 합니다.
      • SSL 사용
        . 보안 데이터 연결을 위해
        으로 설정합니다.
      • 서버 인증서
        . 서버 인증서는 보안 SSL 연결을 위해 데이터베이스 서버에 지정된 인증서와 일치해야 합니다.
    • 저장 및 전달
      :
      팁: 저장 및 전달은 저장소에 대한 일시적인 연결 손실이 발생할 경우 데이터를 저장합니다.
      저장 및 전달은 외부 Influx 데이터베이스에만 사용할 수 있습니다. 저장 및 전달 항목을 참조하십시오.
      • 저장 및 전달 활성화됨
        .  저장 및 전달을 활성화 또는 비활성화합니다.
      • 저장 및 전달 버퍼 최대 크기
        . 버퍼의 최대 요소 수로, 1에서 100,000까지 설정할 수 있습니다. 요소는 데이터베이스 테이블의 한 항목(행)입니다.
        팁: 다음과 같은 읽기 전용 진단 속성을 사용할 수 있습니다.

          저장 및 전달 버퍼 사용량
          . 런타임에 의해 설정되는 진단 값으로, 버퍼의 현재 요소 수를 나타냅니다.

          저장 및 전달 버퍼 오버플로
          . 런타임에 의해 설정된 진단 값입니다. 거짓 - 현재 예정된 데이터가 처리됨을 나타냅니다.

    팁:
    InfluxDB 데이터 저장소에는 데이터 집합에 InfluxDB 태그를 할당하기 위해 생성된, 각 테이블에 대한 추가 속성이 있습니다. InfluxDB 태그는 Influx 데이터베이스에서 추가 분석을 위해 데이터 포인트를 식별하고 레이블 지정하는 데 사용됩니다. 또한 동일한 타임스탬프를 가진 데이터 포인트를 동일한 버킷 및 측정값에 기록하여 데이터 손실을 방지하는 방법이기도 합니다.
    예: 태그를 정의하지 않으면 많은 이벤트가 동시에(동일한 타임스탬프로) 트리거될 때 InfluxDB가 이를 덮어쓰고 하나의 레코드만 데이터베이스에 기록됩니다. 이를 방지하려면 속성을 기록된 이벤트의 고유 속성(예: )에 바인딩하면 됩니다. 이렇게 하면 InfluxDB 서버가 동일한 타임스탬프로 모든 데이터 포인트를 기록하게 됩니다. 속성을 사용하여 서버에 저장된 데이터를 유지 보수하고 분석하기 위해 데이터 포인트의 레이블로 변수를 추가할 수 있습니다.
(선택 사항) 데이터베이스 구조를 구성합니다. 데이터베이스 테이블 구성 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal