데이터베이스 테이블 구성

데이터베이스 구조를 수동으로 구성하고 NetLogic 메서드로 채우거나 OPC UA 클라이언트를 사용하여 채울 수 있습니다.
  1. 데이터베이스 테이블을 구성하려면
  2. 프로젝트 보기
    에서
    데이터베이스
    개체를 선택합니다.
  3. 속성
    에서
    테이블
    옆에 있는
    Add
    를 선택하여 데이터베이스 테이블을 추가합니다.
  4. 옆에 있는
    Add
    를 선택하여 테이블 열을 만듭니다.
  5. (선택 사항) 열 값의 데이터 유형을 변경하려면
    #
    옆에 있는
    BaseDataType
    을 선택하고 다른 데이터 유형을 선택합니다.
  6. #
    값을 입력하거나 동적 링크를 만듭니다.
  7. (선택 사항) 열 이름을 변경하려면
    #
    위로 마우스를 가져가서
    Edit
    을 선택하고 사용자 지정 이름을 입력합니다.
  8. 내장형 데이터베이스를 사용하는 경우
    레코드 제한
    을 설정합니다.
    • 최소
      레코드 제한
      값은
      1000
      입니다.
    • 레코드 제한
      속성은
      Timestamp
      또는
      Time
      이름을 가진 테이블에 하나 이상의 열이 있고 데이터 유형이
      DateTime
      인 경우에만 적용됩니다.
      Time
      또는
      Timestamp
      열은 데이터베이스를 사용하여 로거의 데이터를 저장하는 경우 테이블에 자동으로 추가됩니다.
    런타임 시 레코드 제한을 초과하는 모든 레코드가 삭제됩니다.
    중요: 레코드는
    0.1%
    의 제한 값과 동일한 임계값을 초과하면 삭제됩니다. 예를 들어,
    레코드 제한
    10000
    으로 설정된 경우
    10010
    레코드에 도달하면 가장 오래된
    10
    개의 레코드가 자동으로 삭제됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal