ODBC 데이터베이스 만들기

SQL Server 또는 MySQL 서버에서 데이터를 가져오는 데이터베이스 개체를 만듭니다.
필수 구성 요소
Windows®
장치에서 ODBC 데이터베이스에 연결하려면:
  1. 프로젝트 보기
    에서
    데이터 저장소
    를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    ODBC 데이터베이스
    를 선택합니다.
  2. 속성
    DBMS 유형
    에서 데이터베이스 서버의 유형을 선택합니다.
  3. 속성
    에서 다음을 완성합니다.
    • 구성
      :
      • DBMS 유형
        SQL Server
        또는
        MySQL
        .
      • (선택 사항)
        DSN
        (데이터 소스 이름).
        Windows
        장치에만 적용됩니다.
        중요:
        지정된 경우 DSN은 ODBC 연결 속성을 자동으로 제공합니다.
        서버
        ,
        TCP 포트
        ,
        데이터베이스
        ,
        사용자 이름
        암호
        필드를 수동으로 작성하여 DSN 속성을 덮어쓸 수 없습니다.
      • 서버
        . 데이터베이스 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름입니다.
      • TCP 포트
        . 데이터베이스 서버의 TCP 포트입니다.
        팁: 기본값 0은 SQL 서버의 경우 1433, MySQL 서버의 경우 3306으로 확인됩니다.
      • 데이터베이스
        . 데이터베이스 서버의 데이터베이스 이름입니다.
        팁: 데이터베이스 이름이 ODBC 커넥터에 지정된 경우 데이터베이스 이름을 제공하는 것은 선택 사항입니다.
      • 사용자 이름
        . 데이터베이스에 액세스할 수 있는 사용자의 이름입니다.
      • 암호
        . 데이터베이스에 액세스할 수 있는 사용자의 암호입니다.
    • 저장 및 전달
      :
      팁: 저장 및 전달은 저장소에 대한 일시적인 연결 손실이 발생할 경우 데이터를 저장합니다. 저장 및 전달 항목을 참조하십시오.
      • 저장 및 전달 활성화됨
        .  저장 및 전달을 활성화 또는 비활성화합니다.
      • 저장 및 전달 버퍼 최대 크기
        . 버퍼의 최대 요소 수로, 1에서 100,000까지 설정할 수 있습니다. 요소는 데이터베이스 테이블의 한 항목(행)입니다.
        팁: 다음과 같은 읽기 전용 진단 속성을 사용할 수 있습니다.

          저장 및 전달 버퍼 사용량
          . 런타임에 의해 설정되는 진단 값으로, 버퍼의 현재 요소 수를 나타냅니다.

          저장 및 전달 버퍼 오버플로
          . 런타임에 의해 설정된 진단 값입니다. 거짓 - 현재 예정된 데이터가 처리됨을 나타냅니다.

(선택 사항) 데이터베이스 구조를 구성합니다. 데이터베이스 테이블 구성 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal