변수

변수는 개체의 수치 또는 특성에 해당하는 요소로, 해당 특성의 값을 지정합니다.

변수 개요

각 변수:
  • DataType 속성을 포함
  • 다른 변수를 포함하도록 구조화할 수 있음
  • 설명이 포함된 속성을 포함
  • 개체를 포함할 수 없음
팁: 미리 정의된 개체에서는 속성을 제거할 수 없습니다. 예를 들어
레이블
개체에서는
텍스트
속성을 제거할 수 없습니다.

변수 예제

예를 들어, 변수는 다음을 나타낼 수 있습니다.
물리적 개체의 속도
숫자(Int32) 값이 있는
Speed
변수는 Motor 개체의 속도를 정의합니다.
그래픽 개체의 스타일 특성입니다.
텍스트 색상
변수는 레이블 개체의 색상을 정의합니다.
다양한 개체 속성
내장형데이터베이스1
개체에 대한 동적 링크는 저장소 변수 값을 정의합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal