변수 값

변수의 값은 런타임 시 표시됩니다.

변수 값 설정

다음을 지정하여 변수 값을 설정할 수 있습니다.
  • 고정 값
  • 변수 유형 또는 개체 유형 정의에서 상속된 값
  • 다른 변수의 값을 기반으로 변수 값을 설정하는 동적 링크
    팁: 필드 장치 또는 컨트롤러의 값을 사용하고 표시하려면 태그와 변수를 프로젝트로 가져와서 동기화해야 합니다. 필드 장치나 컨트롤러에서 가져온 변수에는 값을 전송하는 데 사용된 통신 프로토콜 유형이 태그됩니다. 자세한 내용은 통신 드라이버 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal