기본 창 구성

기본 창에는
FactoryTalk Optix Studio
의 디자인 타임과
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
의 런타임 시 표시되는 모든 그래픽 요소가 포함되어 있습니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    UI
    를 확장하고
    MainWindow (type)
    를 두 번 클릭합니다.
    편집기에 기본 창 영역이 표시됩니다. 기본 창에는 그래픽 요소가 포함되어 있지 않습니다.
  2. 속성
    에서
    너비
    1080
    으로,
    높이
    600
    으로 설정합니다.
    기본 창의 초기 크기는 이제
    1080 x 600
    입니다. 런타임 시 언제든지 기본 창의 크기를 조정할 수 있습니다.
    팁: 응용 프로그램을 화면 해상도에 맞게 만들려는 경우
    너비
    높이
    값을 다르게 설정할 수 있습니다. 또는,
    전체 화면
    True
    으로 설정할 수 있습니다. 하지만 기본값인
    거짓
    설정을 사용하면 응용 프로그램 개발과 미리 보기가 더 쉽습니다.
    편집기에서 크기가 조정된 비어 있는 기본 창
  3. (선택 사항) 응용 프로그램 창을 다른 창 위에 띄우려면
    항상 맨 위로
    True
    으로 설정합니다.
  4. (선택 사항)
    캡션
    을 설정하여 응용 프로그램 창에 대한 제목을 사용자 지정합니다.
    예를 들어, 기본 창 제목을 바꾸려면
    캡션
    Quick start application
    으로 설정합니다.
사용자 지정 캡션이 있는 비어 있는 기본 창
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal