경보 로그 구성
경보 로그에는 시스템에서 발생한 날짜 및 시간 경보와 각 경보의 상태가 표시됩니다.
런타임 시 경보 로그를 보려면 데이터베이스, 구성된 로거,
경보 그리드
또는 경보 기록 그리드
위젯이 필요합니다. 경보 로그 그리드
위젯은 경보 이벤트 로그를 표시합니다. 경보 이벤트 로그 그리드
에는 각 경보 이벤트 및 경보 상태에 대한 데이터가 표시됩니다. 그리드의 각 행은 경보 이벤트의 상태 변경을 나타냅니다.- 주 도구 모음에서를 선택한 다음템플릿 라이브러리Misc를 선택합니다.
- 구성 요소에서경보 이벤트 로거개체를프로젝트 보기의로거폴더로 끌어옵니다.경보 이벤트 로거#가 나타납니다.
- 템플릿 라이브러리에서닫기를 선택합니다.
- 프로젝트 보기에서 원하는 데이터베이스 개체를 로거데이터베이스속성 값으로 끌어옵니다. 데이터베이스는 로거와 연결됩니다.
- 를 선택한 다음템플릿 라이브러리Widgets를 선택합니다.
- 경보 그리드또는필터가 있는 경보 기록 그리드위젯을프로젝트 보기의 폴더로 끌어옵니다.새 위젯이 나타납니다.
- 프로젝트 보기에서 로거를경보이벤트로거의속성으로 끌어옵니다.이제 런타임 시 로그에 기록되는 데이터가 표시됩니다.
- (선택 사항) 위젯의 그래픽 모양을 사용자 지정하려면 위젯에서 데이터 그리드, 날짜 및 시간, 버튼, 텍스트 색상을 사용자 지정하십시오.
경보 로그
의견을 작성 부탁드립니다.