스테이션 연결 상태 위젯 추가

스테이션 연결 상태 위젯을 추가하여 컨트롤러 연결 상태를 모니터링합니다.
필수 구성 요소
  1. 스테이션 연결 상태 위젯을 추가하려면
  2. 주 도구 모음에서
    템플릿 라이브러리
    를 선택합니다.
  3. 라이브러리
    에서
    Station Connection Status
    를 검색합니다.
  4. 구성 요소
    아래의
    스테이션 연결 상태
    MainWindow (type)
    또는
    프로젝트 보기
    의 다른 UI 컨테이너로 끌어옵니다.
  5. 속성
    에서
    스테이션
    과 모니터링할 통신 드라이버간에 동적 링크를 만듭니다.
    동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
런타임 시 위젯에는 다음과 같은 LED 상태 표시기가 표시됩니다.
  • 녹색 LED
    . 컨트롤러에 연결되었습니다.
  • 빨간색 LED
    . 컨트롤러와의 연결이 끊어졌습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal