런타임 시 로케일 구성

사용자 로케일이 구성되지 않은 다국어 프로젝트에서는 런타임 시 그래픽 개체를 통해 사용자에게 세션 로케일을 선택하라는 메시지를 표시할 수 있습니다.
NetLogic이 포함된 사용자 지정 개체를 사용하여 로케일 목록을 표시할 수 있습니다.
세션
개체에서 선택한 로케일에 따라 프로젝트의 로케일이 변경됩니다.
  1. 템플릿 라이브러리
    를 선택합니다.
  2. Widgets
    를 선택합니다.
  3. 구성 요소
    에서
    사용자 편집기
    프로젝트 보기
    UI
    폴더로 끌어옵니다.
  4. 라이브러리
    에서
    닫기
    를 선택합니다.
  5. 프로젝트 보기
    에서
    사용자편집기#
    폴더를 확장하고
    LocaleComboBox (type)
    UI
    폴더로 끌어옵니다.
  6. 사용자편집기#
    폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    삭제
    를 선택합니다.
  7. 사용자 편집기 삭제#
    에서
    삭제
    를 선택합니다.
  8. 프로젝트 보기
    에서
    UI
    폴더를 선택합니다.
  9. 프로젝트 보기
    도구 모음에서
    Add
    를 선택한 다음
    UI 세션
    을 선택합니다.
  10. (선택 사항) 
    UI
    폴더에서
    UI세션#(type)
    을 선택하고
    속성
    에서
    로케일
    에 원하는 시작 로케일을 입력합니다.
  11. 프로젝트 보기
    에서 프레젠테이션 엔진을 선택합니다.
  12. 속성
    세션
    에서 9단계에서 만든
    UI세션(type)
    을 선택합니다.
  13. 원하는 대상 컨테이너 또는 페이지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고,
    새로 만들기
    를 선택하고,
    LocaleComboBox (type)
    를 탐색하여 인스턴스를 만듭니다.
  14. 새 인스턴스에 대한
    속성
    이벤트
    아래
    선택 변경됨
    에서
    Add
    새 메서드 추가
    를 선택합니다.
  15. 명령
    변수 명령
    을 선택한 다음,
    변수 값 설정
    을 선택합니다.
  16. VariableToModify
    에서
    노드 선택
    을 선택한 다음
    별칭
    세션
    VariableToModify
    ActualLanguage
    를 선택합니다.
  17. 속성에서 편집 중인
    LocaleComboBox#
    인스턴스를 선택한 다음
    선택한 값
    을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal