인증서 만들기
안전하게 통신하려면 OPC UA 응용 프로그램에 적절한 공용 인증서와 해당 개인 키가 있어야 합니다.
- 제목 표시줄에서뒤의 드롭다운 화살표를 선택하고FactoryTalk Optix Studio 옵션인증서 만들기를 선택합니다.
- 주체에서 다음을 완료합니다.
- 일반 이름. URL의 이름입니다.
- 조직. 조직의 이름입니다.
- 조직 단위. 인증서를 만들 조직의 부서입니다.
- 구/군/시. 조직이 위치한 도시입니다.
- 시/도(주). 조직이 위치한 시/도 또는 주의 이름입니다.
- 국가. 조직이 위치한 국가입니다.
- OPC UA 정보에서 다음을 완료합니다.
- 응용 프로그램 URI. 전역적으로 고유한 응용 프로그램의 URI입니다.
- 도메인 이름. 응용 프로그램이 실행되는 장치의 호스트 이름입니다.중요: DNS 이름은 소문자인 경우에만 인식됩니다.
- IP 주소. 응용 프로그램을 실행할 IP 주소입니다.
- 인증서 설정에서 다음을 완료합니다.
- RSA 키 강도. RSA 키의 크기(비트)입니다.중요:RSA 키 강도및서명 알고리즘값은 OPC UA 서버 및 OPC UA 클라이언트 개체에서 설정한 OPC UA 보안 정책과 호환됩니다.RSA 키 강도및서명 알고리즘값이 높을수록 서버와 클라이언트 간의 메시지 암호화 및 암호 해독에 더 많은 리소스를 사용합니다.
- 서명 알고리즘. 인증서를 만드는 알고리즘입니다.
- 만료 날짜. SSL 만료 날짜입니다.
- 이름에 인증서 이름을 입력합니다.
- 위치에 인증서를 저장할 위치를 입력하거나 찾아봅니다.
- 만들기를 선택합니다.
Rockwell Automation
에서는 프로젝트 외부의 개인 폴더에 인증서를 백업할 것을 권장합니다.인증서
의견을 작성 부탁드립니다.