RA EtherNet/IP 드라이버
RA EtherNet/IP 드라이버
는 온라인 및 오프라인 모드에서 태그 가져오기를 지원합니다.컨트롤러 태그
Logix 드라이버는 오프라인 모드에서 태그를 가져오기 위한
L5X
및 ACD
파일 형식을 모두 지원합니다. 내보낸 태그의 파일 형식은 컨트롤러에 따라 다릅니다. Logix 5000™ 컨트롤러 가져오기/내보내기 참조 설명서
(발행 번호 1756-RM014A
)를 참조하십시오.모든
Add-On Instruction
에 대해 로컬 데이터를 포함하는 구조가 만들어집니다. 가져온 구조는 입력/출력
유형의 동적 링크와 연결됩니다. Add-On Instruction
함수 블록은 사용자가 선언한 데이터 유형인 것처럼 관리할 수 있습니다.
중요:
설계자는
ADD-ON
에서 선언된 구성원을 Read Only
또는 Output Parameters
로 연결하는 컨트롤에 대해 필수적인 제한을 설정해야 합니다.이 통신 드라이버는 컨트롤러 프로젝트에 정의된 사용자 지정 데이터 유형 가져오기를 지원합니다.
컨트롤러 지원
- RA EtherNet/IP 드라이버는 다음 컨트롤러 제품군을 지원합니다.
- ControlLogix®5560
- Compact GuardLogix®5560
- 1769-L35E 및 1769-L32ECompactLogix™
- 1769-L35CRCompactLogix™
- 1768CompactLogix™
- 1768Compact GuardLogix®
- ControlLogix®5570
- GuardLogix®5570
- CompactLogix™5370
- ControlLogix®5580
- CompactLogix™5380
- Compact GuardLogix®5370
- GuardLogix®5580
- Compact GuardLogix®5380
- CompactLogix™5480
노트:
드라이버는 Logix 펌웨어 버전 v20, v24, v28 이상을 지원합니다. 그러나 모든 버전의 Logix에서 모든 컨트롤러 및 컨트롤러 제품군이 지원되는 것은 아닙니다.
노트:
- 5560 Redundancy v20은 IP 주소 스와핑만 지원합니다.
- 5570 Redundancy v20 이상은 IP 주소 스와핑만 지원합니다.
- 5580 Redundancy v33 이상은 IP 주소 스와핑만 지원합니다.
컨트롤러 변수
동적 링크 브라우저의
컨트롤러
범주에는 Rockwell Automation EtherNet/IP 드라이버와 관련된 변수가 표시됩니다. 이러한 변수를 프로젝트의 개체에 바인딩하면 컨트롤러 상태 정보를 표시할 수 있습니다.변수 | 유형 | 정의 | 읽기/쓰기 | 재시작 필요 |
---|---|---|---|---|
활성 데이터 항목 | UInt32 | 컨트롤러에서 읽는 활성 데이터 항목 수 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
활동 카운터 | UInt32 | 컨트롤러에서 수신된 통신 패킷 수 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
카탈로그 번호 | String | 컨트롤러에서 읽은 카탈로그 번호 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
컨트롤러 이름 | String | 컨트롤러의 이름 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
실패한 데이터 항목 | UInt32 | 컨트롤러에서 현재 읽을 수 없는 활성 데이터 항목 수 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
주 버전 | UInt32 | 컨트롤러 펌웨어의 주 버전 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
부 버전 | UInt32 | 컨트롤러 펌웨어의 부 버전 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
모드 | String | 컨트롤러의 작동 모드. 모드는 실행, 프로그램, 폴트, 원격 실행 및 원격 프로그램입니다. | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
최적화된 블록 | UInt32 | 컨트롤러와 HMI 장치 간에 전송된 최적화된 데이터 블록 수 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
경로 | String | 컨트롤러에 대한 통신 경로 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
있음 | Boolean | 컨트롤러가 네트워크에 있는지 여부를 나타냅니다. | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
제품 코드 | UInt32 | 컨트롤러로에서 읽은 제품 코드 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
제품 유형 | UInt32 | 컨트롤러에서 읽은 제품 유형 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
복구 가능한 주 폴트 | Boolean | 컨트롤러가 복구할 수 있는 주 폴트를 감지했는지 여부를 나타냅니다. | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
복구 가능한 부 폴트 | Boolean | 컨트롤러가 복구할 수 있는 부 폴트를 감지했는지 여부를 나타냅니다. | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
실행 모드 | Boolean | 컨트롤러가 실행 모드에 있는지 여부를 나타냅니다. | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
동기화됨 | Boolean | 컨트롤러의 데이터가 런타임 응용 프로그램의 데이터와 동기화되는지 여부를 나타냅니다. | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
동기화 상태 | String | 컨트롤러의 동기화 상태 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
복구 불가능한 주 폴트 | Boolean | 컨트롤러가 복구할 수 없는 주 폴트를 감지했음을 나타냅니다. | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
복구 불가능한 부 폴트 | Boolean | 컨트롤러가 복구할 수 없는 부 폴트를 감지했음을 나타냅니다. | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
공급업체 | UInt32 | 컨트롤러에서 읽은 공급업체 코드 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
통신
Logix 컨트롤러와의 통신을 설정하려면 해당 형식으로 지정합니다.
스테이션
개체의 경로
속성을 다음의 IP_Address
\Backplane\Chassis_Slot_Number
1756-CMEE 임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈은 EtherNet/IP 연결 없이 백플레인에서 직접 컨트롤러 태그에 액세스할 수 있도록 다음의 형식을 지원합니다.
\Backplane\
Chassis_Slot_Number
여러 Logix 컨트롤러를 포함하는 라우팅을 구성하려면 형식을 사용합니다. 필요한 경우 부분을 반복합니다.
IP_Address
\Backplane\Port
\Address
\BackplaneChassis_Slot_Number
Port
\Address
팁:
네트워크를 탐색하고
경로
값을 결정하려면 FactoryTalk®Linx™
를 사용합니다.다음 예에서 
OptixPanel™
은 Logix 랙 2 CPU에서 태그를 읽고 스테이션
개체의 경로
속성은 192.168.1.10\Backplane\2\A\192.168.2.3\Backplane\0
값을 가집니다.백플레인을 통해 다른 네트워크의 컨트롤러에 액세스

이더넷 통신 모듈 지원
1756-ENET EtherNet/IP 브리지 모듈은
RA EtherNet/IP 드라이버
와 함께 사용할 수 없습니다.RA EtherNet/IP
RA EtherNet/IP 드라이버
의견을 작성 부탁드립니다.