복합 동적 링크 편집기
복합 동적 링크 편집기를 사용하면 소스 노드 값에 고급 논리를 추가할 수 있습니다. 복합 동적 링크 편집기가 동적 링크 브라우저의
고급
탭에 표시됩니다.동적 링크 브라우저에 대한 자세한 내용은 동적 링크 브라우저 항목을 참조하십시오.
편집기에서 열기
를 선택하여 편집기에서 복합 동적 링크 편집기를 열 수도 있습니다. 편집기에서 복합 동적 링크 편집기를 열면 긴 논리가 있는 복합 동적 링크를 편집할 때 유용합니다.
팁:
여러 개의 동적 링크 브라우저가 열려 있는 경우 동적 링크 브라우저에서 하나의
고급
탭만 열 수 있습니다. 동적 링크 팝업을 열 때 복합 동적 링크 편집기가 열려 있으면 고급
탭에 초점이 다시 표시됩니다.
항목 | 이름 | 설명 |
---|---|---|
![]() | 고급 | 이 고급 탭을 표시하여 복합 동적 링크를 만듭니다. |
![]() | 경로 | 복합 동적 링크에 의해 설정된 변수의 경로입니다. |
![]() | 블록 다이어그램 | 동적 링크와 컨버터에 의해 수행되는 변환의 흐름을 표시합니다. |
![]() | 동적 링크 방향 | 다이어그램에서 블록 간 방향을 설정합니다. 다음 아이콘을 선택하면 방향이 바뀝니다.
|
![]() | ![]() 삽입 | 출력을 조작하기 위해 컨버터 블록을 삽입하여 동적 링크 체인을 중단합니다. 삽입을 사용하여 다른 블록의 출력에 추가 처리를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 식 평가기의 결과에 상수 값을 곱할 수 있습니다. |
![]() | ![]() 동적 링크 추가 ![]() 동적 링크 변경 | 소스와 상위 항목 사이의 바인딩을 지정하거나 편집합니다. |
![]() | 닫기 | 동적 링크 브라우저를 닫습니다. |
![]() | 링크 제거 | 속성에서 동적 링크를 제거합니다. |
![]() | 편집기에서 열기 | 편집기에서 복합 동적 링크의 블록 다이어그램을 엽니다. |
![]() | 구성 | 복합 동적 링크 편집기 탭에서 를 사용하여 소스 변수를 상위 변수의 특정 인덱스에 연결합니다.키-값 컨버터 또는 조건부 컨버터 를 만듭니다.
|
![]() | 삭제 | 복합 동적 링크 편집기 탭에서 컨버터 또는 동적 링크와 해당 하위 링크를 제거합니다. |
복합 동적 링크 편집기
의견을 작성 부탁드립니다.