기존 프로젝트에 버전 관리 추가
활성 버전 관리가 없는 기존 프로젝트 또는 지원되는 버전 관리 공급자를 사용하는 원격 리포지토리에 버전 관리를 추가합니다. 버전 관리가 없는 프로젝트는 변경 내용을 커밋, 푸시 또는 풀하는 아이콘이나 버전 기록에 대한 아이콘을 표시하지 않습니다. 버전 관리 공급자가 제공하는 도구를 사용하여 외부에서 프로젝트의 버전을 관리할 수 있습니다.
필수 구성 요소
- 프로젝트와 동일한 이름의 원격 리포지토리를 만듭니다.노트: 프로젝트에 프로젝트와 함께 생성된 로컬 리포지토리가 있지만 연결된 원격 리포지토리가 없는 경우 변경 사항을 풀 또는 푸시하여 버전 관리를 추가합니다. 원격 리포지토리에서 다른 사용자의 변경 사항 풀 또는 원격 리포지토리에 변경 사항 푸시 항목을 참조하십시오.
- 기존 프로젝트에 버전 관리를 추가하려면
- 프로젝트가 열려 있는 상태에서 주 도구 모음에서다음의 드롭다운 화살표를 선택한 후저장다른 이름으로 저장을 선택합니다.
- 다른 이름으로 프로젝트 저장에서 다음을 입력합니다.
- 이름. 프로젝트의 이름입니다. 원격 리포지토리와 동일한 이름을 사용합니다.
- 위치. 프로젝트를 포함할 폴더입니다.
- 버전 관리 사용. 프로젝트에 버전 관리를 추가하려면 선택합니다.팁:프로젝트에 이미 버전 관리가 있고버전 관리 사용이 이미 선택된 경우FactoryTalk Optix는 이전 커밋 기록 없이 새 로컬 리포지토리를 만듭니다.
팁: 버전 관리를 사용하려면 FactoryTalk Optix 프로젝트 이름과 리포지토리 이름이 일치해야 합니다. 이름에는 영숫자, 숫자, 마침표, 대시 및 밑줄만 포함되어야 합니다. - 확인을 선택합니다.
버전 프로젝트
의견을 작성 부탁드립니다.