버전 관리
변경 내용을 커밋하여 프로젝트 버전을 만듭니다. 기본적으로 모든 프로젝트에는 버전 관리가 있습니다.
버전 관리에서는 다음 두 가지 유형의 리포지토리를 사용합니다.
- 로컬 리포지토리. 프로젝트에 변경 내용을 커밋할 로컬 컴퓨터의 리포지토리입니다. 리포지토리는 프로젝트의 내용을 백업합니다.
- 원격 리포지토리. 시스템에서 로컬 버전 관리만 사용하고 다중 사용자 공동 작업 또는 프로젝트의 버전을 원격으로 버전 관리할 수 있는 기능을 허용하려는 경우 원격 리포지토리를 구성합니다. 원격 리포지토리는 프로젝트 외부에 있습니다.지원되는 버전 관리 공급자공급자구름온-프레미스Azure® DevOpsBitbucket™GitHub®GitLab®
지원되는 로컬 또는 원격 리포지토리에서 버전이 지정되지 않은 프로젝트를 열 수 있지만 해당 프로젝트의 버전을 지정할 수는 없습니다. 버전 관리 공급자가 제공하는 CLI 및 GUI 도구를 사용하여 외부에서 프로젝트의 버전을 지정할 수 있습니다.
로컬 또는 원격 리포지토리를 사용하여 이전 버전을 복원하고 구현하지 않을 변경 내용을 취소합니다. 원격 리포지토리에서 다른 사용자가 적용한 변경 내용을 보고 수락하거나, 다른 사용자가 푸시한 변경 내용을 풀하여 변경 내용을 푸시하기 전에 풀 미리 보기 편집기에서 변경 내용을 보고 구현할 수 있습니다.
다음을 나타내기 위해 상태 표시줄에 업데이트된 동기화 메시지가
FactoryTalk Optix Studio
에 표시됩니다.- 사용 가능한 원격 리포지토리가 없습니다.
- 원격 변경 사항을 풀할 수 있습니다.
- 로컬 변경 사항을 푸시할 수 있습니다.
- 로컬 및 원격 변경 사항을 푸시 및 풀할 수 있습니다.
- 프로젝트가 동기화되었습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.