로컬 프로젝트 만들기

버전 관리가 있는 로컬 프로젝트를 만들어서 로컬 프로젝트와 로컬 리포지토리를 컴퓨터에 만듭니다. 로컬 리포지토리를 사용하면 변경 사항을 프로젝트에 커밋할 수 있으며 버전 관리가 제공되어 프로젝트의 이전 버전을 보고 복원할 수 있습니다.
  1. 열려 있는
    FactoryTalk Optix
    프로젝트가 있는 경우
    프로젝트
    를 선택한 다음
    프로젝트 닫기
    를 선택합니다.
  2. 닫기
    를 선택하거나, 저장할 변경 사항이 있는 경우
    저장 및 닫기
    를 선택합니다.
  3. 시작 페이지에서
    새로 만들기
    를 선택합니다.
  4. 프로젝트 유형을 선택합니다.
  5. 이름
    에서 프로젝트 이름을 입력합니다.
    팁: 버전 관리를 사용하려면 FactoryTalk Optix 프로젝트 이름과 리포지토리 이름이 일치해야 합니다. 프로젝트 및 리포지토리 이름에는 영숫자, 숫자, 마침표, 대시 및 밑줄만 포함되어야 합니다.
  6. 위치
    에 프로젝트의 경로를 입력합니다.
  7. 버전 관리 사용
    을 선택합니다.
    팁: 로컬 프로젝트에 대해 버전 관리가 활성화되어 있고 프로젝트를 원격 리포지토리에 백업하려는 경우에는 로컬 변경 사항을 푸시하여 로컬 프로젝트를 원격 리포지토리와 연결합니다.
  8. 만들기
    를 선택합니다.
버전 관리가 새 프로젝트에 추가됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal