위젯의 별칭
위젯을 디자인할 때 위젯에 별칭을 만들어야 합니다.
일반적으로 Motor 유형과 같은 개체 유형인 참조 노드는 별칭의
종류
속성을 사용하여 설정됩니다. 참조 노드는 위젯의 노드 구조를 그래픽으로 나타냅니다. 위젯의 속성과 변수는 참조 노드의 노드를 동적으로 연결하여 설정할 수 있습니다.위젯의 모든 인스턴스에서 별칭의 소스 노드가 동적 링크의 소스를 결정합니다. 예를 들어,
MotorWidget1
은 Motor1
의 값을 표시할 수 있습니다.위젯
의견을 작성 부탁드립니다.