감사 서명 구성
감사 서명을 사용하여 사용자에게 전자 서명을 제공하도록 요구합니다.
- 도구 모음에서를 선택합니다.템플릿 라이브러리
- 라이브러리창에서Signing Workflows를 검색합니다.
- 구성 요소에서서명 워크플로를프로젝트 보기창의UI로 끌어옵니다.프로젝트 보기창에AuditSigning1폴더가 나타납니다.
- 4.AuditSigning1폴더를 확장하고AuditDialogBox를 선택합니다.
- 5.속성창에서사용자속성과 간에 동적 링크를 만듭니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
- 프로젝트 보기창에서SigningController를 선택합니다.
- 속성창에서 다음을 수행합니다.
- 서명 및 이중 서명이 허용된 사용자 및 그룹을 추가합니다.
- 기본 워크플로 유형을 선택합니다.
- 프로젝트 보기창에서 변수를 선택합니다.팁: 예를 들어 사용자가 선형 게이지의 값을 변경할 때 전자 서명 워크플로를 트리거하려면 게이지 값과 연결된 변수 개체를 구성합니다.자세한 내용은 감사 서명 참조 항목을 참조하십시오.
- 속성창의 상단에 있는를 선택하고감사 서명을 선택합니다.
- (선택 사항) 워크플로 유형을 선택하고 워크플로를 완료할 수 있는 사용자 및 그룹을 추가하여 기본 감사 서명 설정을 구성합니다.팁: 기본 감사 서명 설정은SigningController개체에서 상속됩니다.
감사
감사 서명
의견을 작성 부탁드립니다.