감사 서명
감사 서명은 중요한 작업에 대한 추가 확인을 적용하고 프로젝트의 보안을 향상시킵니다. 특정 사용자 또는 그룹이 선택한
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
영역에 액세스하거나 특정 작업을 수행할 때 전자 서명 워크플로를 트리거하도록 감사 서명을 설정합니다.
팁:
예를 들어, 사용자가 선형 게이지와 연결된 변수 값을 변경할 때 전자 서명 워크플로가 트리거될 수 있습니다.
전자 서명 워크플로
특정 조건이 발생하는 경우 사용자에게 전자 서명 워크플로를 완료하도록 요구할 수 있습니다. 기본적으로 모든 워크플로에서는 사용자가 선택적 메모를 제공할 수 있습니다.
- ConfirmWorkflow
- 특정 작업을 수행하려면 사용자가확인을 선택해야 합니다.ConfirmWorkflow를 사용하여 적용할 변경 사항을 요약하는 확인 프롬프트를 사용자에게 제공할 수 있습니다.ConfirmWorkflow
- SignWorkflow
- 특정 작업을 수행하려면 사용자가 인증하고확인을 선택해야 합니다.SignWorkflow를 사용하면 적용할 변경 사항에 대한 요약을 사용자에게 제공하고 사용자에게 ID를 인증하도록 요구할 수 있습니다.SignWorkflow
- DoubleSignWorkflow
- 특정 작업을 수행하려면 두 명의 사용자가 자신의 ID를 인증하고확인을 선택해야 합니다.이 워크플로를 사용하면 적용할 변경 사항에 대한 요약을 사용자에게 제공하고 사용자 및 권한 있는 다른 사용자에게 자신의 ID를 인증하도록 요구할 수 있습니다.DoubleSignWorkflow
전자 서명
이중 서명
의견을 작성 부탁드립니다.