탐색 패널 구성

패널 개체를 탭으로 참조하여 탐색 패널을 구성합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    UI
    를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    컨테이너
    탐색 패널
    을 선택합니다.
  2. 프로젝트 보기
    에서 탐색 패널을 두 번 클릭합니다.
    탐색 패널이 편집기에 표시됩니다.
  3. 탐색 패널에서 탭으로 참조할
    패널
    유형을 만듭니다.
    자세한 내용은 그래픽 개체 유형 만들기 항목을 참조하십시오.
  4. 프로젝트 보기
    에서 패널 유형을 편집기의 탐색 패널로 끌어옵니다.
    편집기의 탐색 패널에 패널 유형을 놓으면 첫 번째 패널의 미리 보기와 탐색 탭이 표시됩니다.
    속성
    에서
    패널
    은 자동으로 채워집니다.
  5. (선택 사항)
    속성
    에서
    현재 탭 인덱스
    와 현재 선택된 탭을 관리하는 응용 프로그램 논리 간에 동적 링크를 만듭니다.
    동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
    팁: 탭 인덱스는 기본값인 0으로 시작합니다. 0 인덱스 값은 첫 번째 탭을 나타냅니다.
  6. (선택 사항)
    속성
    패널#
    에서 각 탐색 패널 탭의 속성을 설정합니다.
    • 제목
      . 탐색 패널 탭의 제목입니다.
    • 이미지 경로
      . 패널 제목을 재정의하는 이미지의 경로입니다. 이미지와 UI의 원활한 통합을 위해 투명한 배경이 있는 올바른 크기의 평면 이미지를 사용하십시오.
    • 활성화됨
      . 장치의 탭과 상호 작용할 수 있습니다. 기본값은 참입니다.
    • 표시
      . 탭을 표시합니다. 기본값은 참입니다.
  7. (선택 사항)
    속성
    연결된 패널 로더
    에서 연결할 패널 로더에 대한 동적 링크를 만듭니다.
    동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
    팁: 패널 로더를 연결하면 패널 로더에 탐색 패널 탭의 내용이 표시됩니다.
  8. (선택 사항)
    모양
    에서 다음의 패널 속성을 설정합니다.
    • 표시
      . 패널을 표시합니다. 기본값은 참입니다.
    • 활성화됨
      . 장치의 패널과 상호 작용할 수 있습니다. 기본값은 참입니다.
    • 불투명도
      . 패널의 불투명도를 설정합니다. 기본값은 100으로, 불투명도가 없음을 의미합니다.
    • 회전
      . 중심점을 기준으로 패널을 회전합니다. 양수 값은 패널을 시계 방향으로 회전합니다.
    • 이동 대상
      . 런타임 시 패널을 움직일 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 그래픽 개체를 이동 가능하게 만들려면 항목을 참조하십시오.
    • 탭 위치
      . 패널 탭의 위치를 결정하거나 탭을 숨깁니다.
    • 탭 너비
      . 탭 너비(픽셀)입니다.
    • 탭 높이
      . 탭 높이(픽셀)입니다.
    • 모양
      . 탐색 패널 모양입니다.
    • 스타일
      . 탐색 패널 그래픽 스타일입니다. 자세한 내용은 스타일시트 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal