웹 프레젠테이션 엔진 클라이언트와 서버 간 보안 연결 만들기
웹 프레젠테이션 엔진 클라이언트와 서버 간에 보안 HTTPS 연결을 만들려면 인증서가 필요합니다. 사용자 고유의 인증서를 만들고 사용할 수 있습니다.
FactoryTalk Optix
는 인증서 파일
및 개인 키 파일
이 비어 있을 때 인증서 파일을 생성합니다. 인증서 파일을 생성하고 찾은 다음 WebPresentationEngine
개체 및 보안 연결을 만드는 데 사용할 브라우저에 업로드할 수 있습니다.WebPresetationEngine
개체를 구성하려면 프레젠테이션 엔진 구성 항목을 참조하십시오.- 웹 프레젠테이션 엔진의 호스트 이름(호스트 컴퓨터의 이름)을 인증서의 호스트 이름과 일치하도록 구성합니다.
- 프로젝트 보기에서WebPresentationEngine을 선택합니다.
- 속성의호스트 이름에 호스트 컴퓨터의 이름을 입력합니다.팁: 브라우저 인증서의 이름은 웹 프레젠테이션 엔진의 호스트 이름과 일치해야 합니다.
- 로컬 컴퓨터에서 에뮬레이트하는 경우를 제외하고 IP 주소를 입력합니다. 로컬 컴퓨터에서 에뮬레이트하는 경우IP 주소에0.0.0.0을 입력합니다.
- 프로토콜에서https를 선택합니다.
- 포트에 포트 번호를 입력합니다.
- 에뮬레이터에서 실행을 선택하여 에뮬레이터에서 프로젝트를 실행하고 인증서 파일을 만드는 웹 연결을 설정합니다.
- 인증서 파일을 복사하여 알려진 위치에 저장합니다.
- 파일 탐색기를 엽니다.
- 앱 데이터 영역으로 이동하려면%appdata%를 입력하고Enter키를 누릅니다.
- 에뮬레이터에서 만든 인증서 파일의 폴더 구조를 탐색하려면를 선택합니다.
- 프로젝트를 선택합니다.
- ApplicationFiles를 선택합니다.
- .der 및 .pem 파일을 복사하여 알려진 위치에 붙여넣습니다.
- WebPresentationEngine이 선택된 상태에서속성에서 인증서 파일을 업로드합니다.
- 인증서 파일에서찾아보기를 선택하고 인증서 파일을 저장한 위치에서 .der 인증서 파일을 찾아서 선택한 다음파일가져오기를 선택하고선택을 선택합니다.
- 개인 키 파일에서찾아보기를 선택하고 인증서 파일을 저장한 위치에서 .pem 인증서 파일을 찾아서 선택한 다음파일 가져오기를 선택하고선택을 선택합니다.
- 에뮬레이터에서 실행을 선택하여 에뮬레이터를 다시 시작하고 올바른 웹 서버 인스턴스에 연결 중인지 확인합니다.
- 브라우저 인증서를 내보내고 설치합니다.
- 설정된 브라우저 연결의 주소 표시줄에서안전하지 않음을 선택합니다.
- 사이트에 대한 연결이 안전하지 않음다음에 나오는정보에서>를 선택한 다음인증서 표시를 선택합니다.
- 인증서 뷰어(컴퓨터 이름)에서세부 정보를 선택하고내보내기를 선택합니다.
- .der 확장자 앞에 컴퓨터 이름이 있는 .der 파일을 선택합니다.
- 기억할 위치로 이동하고저장을 선택합니다.
- 저장된 위치로 이동하여 .der 파일을 두 번 클릭합니다.
- 인증서에서인증서 설치를 선택하여 브라우저용 인증서를 설치합니다.
- 현재 사용자를 선택된 상태로 두고다음을 선택합니다.
- 모든 인증서를 다음 저장소에 저장을 선택하고찾아보기를 선택합니다.
- 인증서 저장소 선택에서신뢰할 수 있는 루트 인증 기관을 선택한 다음확인을 선택합니다.
- 인증서 가져오기 마법사 완료에서다음을 선택한 다음마침을 선택합니다.
- 가져오기에 성공했으면확인을 두 번 선택합니다.
- 웹에서 서버로의 연결을 설정하려면 브라우저에서https:\\hostname:port를 입력합니다. 예를 들어 에뮬레이터의 경우https:\\(computername):8080을 입력합니다.
연결
다각형
의견을 작성 부탁드립니다.