경보 생성
경보를 생성하여 런타임 시 경보를 생성하는 값을 지정합니다.
- 프로젝트 보기에서경보를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고새로 만들기를 선택한 다음, 경보 유형을 선택합니다.경보에 경보가 나타납니다.
- 경보를 선택한 상태에서속성의입력 변수에 모니터링할 변수를 입력하거나 연결합니다.
- 경보 유형에 따라 일반 값 상태 또는 제한을 설정합니다.일반 값 또는 제한을 입력하지 않으면 속성 값이설정되지 않음으로 표시됩니다.
- 메시지에 경보 이벤트가 발생할 때 표시할 메시지를 입력합니다.전용 및 비전용 경보 유형의 경우 각 경보 상태에 대해 별도의 메시지를 추가로 설정할 수 있습니다.
- 심각도에1에서1000사이의 경보 우선 순위 레벨을 입력합니다.
- 활성화됨에서참을 선택합니다. 활성화됨이 기본값입니다.
경보가 생성되고 활성화됩니다.
경보 생성
경보 활성화
메시지
심각도
의견을 작성 부탁드립니다.