경보

경보를 사용하여 런타임에 프로세스 또는 시스템의 상태를 나타냅니다. 경보는 주의나 개입이 필요한 사항(예: 변수가 임계값에 도달함)을 나타냅니다.
팁: 예를 들어, 온도 변수가 정상 설정 값에서 변경되어 경보가 활성화될 수 있습니다.

경보 유형

FactoryTalk Optix Studio
에는 미리 정의된 몇 가지 경보 유형이 포함되어 있습니다. 경보 유형에 따라 다른 경보 이벤트 유형이 트리거됩니다. 경보에 대한 추가 속성을 구성하여 사용자 지정 경보 유형을 만들 수도 있습니다.
자세한 내용은 경보 유형 항목을 참조하십시오.

경보 구성

경보 개체 유형 및 경보 개체 인스턴스를 사용하여 경보를 만듭니다. 경보에 대한 변수 폴링 시간을 구성합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
개체 및 미리 구성된 위젯을 사용하여 런타임에 경보 상태를 시각화합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
팁: 컨트롤러에 비OPC UA 서버가 있는 경우 시스템을 모니터링하려면 컨트롤러 변수를 가져오고 경보 개체에서 컨트롤러 변수를 참조해야 합니다. 응용 프로그램이 OPC UA 서버를 노출하는 경우
FactoryTalk Optix Studio
응용 프로그램
개체를 통해 OPC UA 서버와 자동으로 통신할 수 있습니다. 응용 프로그램은 OPC UA 서버에 의해 노출된 경보 이벤트를 자동으로 읽어 이벤트 상태 및 경보 정보를 표시합니다.

경보 관리

경보 그리드를 사용하여 런타임에 경보를 확인하고 승인합니다. 경보를 자동으로 확인 및 승인하도록 경보 그리드를 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 경보 확인 및 승인 항목을 참조하십시오.

경보 상태

FactoryTalk Optix Studio
에서, 경보는 다음과 같은 상태일 수 있습니다.
경보 상태
상태
설명
경보 활성, 미승인됨, 미확인됨
주의 또는 개입이 필요한 활성 경보
경보 활성, 승인됨, 미확인됨
처리 중인 경보
경보 활성, 승인됨, 확인됨
해결된 경보
정상
비활성 경보
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal