동적 경보 메시지 만들기
경보가 활성일 때 런타임에 나타나는 경보 메시지를 만듭니다. 예를 들어, 경보가 활성일 때 유량 또는 수위가 위험할 정도로 낮음을 나타내는 메시지를 만듭니다.
필수 구성 요소
- 동적 경보 메시지를 만들려면
- 프로젝트 보기에서 경보를 선택합니다.
- 속성의메시지에서를 선택한 다음,동적 링크 추가고급을 선택합니다.
- 동적 링크 편집기의메시지에서를 선택한 다음,문자열 포맷터를 선택합니다.
- 동적 링크에서을 선택합니다.동적 링크 변경
- 경보의입력 값을 동적 링크의 소스로 지정합니다.
- 형식에 소스 변수의 값을 식별하는 자리 표시자{0}을 사용하여 경보 메시지의 텍스트를 입력합니다.
- 필요에 따라
을 선택하여 링크의 방향을 설정합니다.
경보 메시지
문자열 포맷터
의견을 작성 부탁드립니다.