개체 크기 조정
끌어와서 개체의 크기를 조정하거나 개체 속성의 값을 지정할 수 있습니다.
필수 구성 요소
개체의 크기를 조정하려면 개체의 정렬이 왼쪽, 위쪽 또는 아래쪽이어야 합니다. X축 또는 Y축의 개체 정렬이
조정
인 경우 개체의 크기는 컨테이너 크기에 따라 동적으로 조정됩니다. 컨테이너 크기에 따라 컨테이너 내부에 있는 개체의 크기를 조정할 수 없습니다.
팁:
창
개체의 크기는 전체 사용자 인터페이스의 크기를 정의합니다. 너비
및 높이
속성을 사용하여 설정하거나 전체 화면
속성을 사용하여 런타임 시 인터페이스가 표시되는 화면의 크기와 동일하게 자동으로 설정할 수 있습니다.- 개체 크기를 조정하려면
- 편집기에서 개체의 크기 조정 핸들을 끌어옵니다.
- 프로젝트 보기에서 개체를 선택하고속성에서 다음을 변경합니다.
- 높이. 개체의 높이 값을 입력합니다.
- 너비. 개체의 너비 값을 입력합니다.
팁:높이또는너비값을 삭제하면 개체는자동설정을 사용합니다. 텍스트는 개체의 크기를 결정합니다.
크기 조정
높이
너비
의견을 작성 부탁드립니다.