템플릿 가져오기

프로젝트 보기
의 노드에 템플릿을 배치하여 프로젝트에 개체, 개체 유형 또는 변수를 추가합니다.
팁: 템플릿이 그래픽 개체인 경우 라이브러리에서 편집기로 그래픽 요소를 끌어다 놓을 수 있습니다.
  1. 주 도구 모음에서
    템플릿 라이브러리
    를 선택합니다.
  2. (선택 사항)
    라이브러리
    에서
    Configure
    이미지를 선택하고
    라이브러리 요소의 경로 보존
    을 선택합니다.
    팁:
    기본적으로, 종속성이 있는 템플릿을 가져오면 개체는 가져온 템플릿의 상위 노드에 만들어집니다. 라이브러리 요소의 경로를 보존하면 템플릿 종속성을 원래 노드로 가져올 수 있습니다.
    예를 들어,
    라이브러리 요소의 경로 보존
    이 활성화된 상태에서
    모델
    폴더에 있는 개체에 종속된 위젯을 가져오면 개체가
    모델
    폴더에 다시 만들어집니다.
  3. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 라이브러리의 템플릿을
      프로젝트 보기
      의 노드로 끌어옵니다.
    • 그래픽 개체 템플릿을
      라이브러리
      에서 편집기 또는
      프로젝트 보기
      로 끌어옵니다.
  4. 템플릿이 개체 유형인 경우 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 유형으로 가져오기
      . 템플릿을 기반으로 하는 개체 유형을 프로젝트에 추가합니다.
    • 인스턴스로 가져오기
      . 템플릿을 기반으로 하는 개체 인스턴스를 프로젝트에 추가합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal