고급 SVG 이미지

이 개체를 사용하여 SVG Tiny 1.2 이미지를 표시하고 디자인 타임 또는 런타임에 개별 이미지 파트의 속성을 변경할 수 있습니다.SVG 이미지에는 변경하려는 개별 이미지 부분에 대한 ID 속성 및 속성이 포함되어야 합니다.
적용 사례 - 비활성화된 경보
적용 사례 - 활성화된 경보

사용 사례

SVG 이미지의 일부 또는 전체를 정적으로 또는 동적으로 수정합니다. 예를 들어 특정 하드웨어 구성 요소 표현을 강조 표시하여 하드웨어 부분 오작동을 알립니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal