키-값 컨버터
키-값 쌍 테이블을 기반으로 소스 값을 해당 상위 값으로 변환합니다. 키-값 컨버터는 색상과 같은 다른 유형의 데이터를 값으로 변환합니다.
키-값 편집기
고급 동적 링크 편집기에서 키-값 컨버터 옆에 있는
을 선택하여 키-값 편집기를 열 수 있습니다.


항목 | 이름 | 설명 |
---|---|---|
![]() | 컨버터 경로 | 컨버터의 경로입니다. |
![]() | ![]() | 키-값 테이블 행을 추가합니다. |
![]() | 삭제 | 선택한 키-값 테이블 행을 삭제합니다. |
![]() | 데이터 유형 | 키 또는 값의 데이터 유형을 나타냅니다. 다른 데이터 유형을 선택하려면 선택합니다. |
![]() | 키 | 컨버터 키(소스 값). |
![]() | 값 | 동일한 행의 키에 해당하는 값(출력 값)입니다.
팁:
첫 번째 행의 값이 기본값입니다. 소스 값이 컨버터 키와 일치하지 않으면 컨버터는 기본값을 반환합니다.
|
속성
속성 | 설명 |
---|---|
모드 | 동적 링크의 방향:
|
소스
키에 해당하는 값이 있는 변수입니다.
출력
맵의 키와 연결된 값입니다.
예제

키 값
키 값 컨버터
키 값 편집기
의견을 작성 부탁드립니다.