지역화 사전 만들기

응용 프로그램 내용을 사용자가 위치해 있는 언어로 표시하는 지역화 사전을 만듭니다. 지역화 사전에는 다른 언어로 번역된 모든 문자열이 포함되어 있습니다. 그런 다음 디자인 타임과 런타임 시 모두 응용 프로그램에 대해 표시할 언어를 선택할 수 있습니다.
노트: 프로젝트에 대한 지역화 사전이 있으면
LocalizedText
데이터 유형을 가진 모든 변수에 영향을 줍니다. 값 데이터 유형이
LocalizedText
인 변수의 값을 입력하면 입력한 키와 일치할 가능성이 있는 제안 상자가 표시됩니다. 제안을 선택하고 ENTER 키를 눌러 확인하거나, ESC 키를 눌러 제안 상자를 닫고 ENTER 키를 눌러 입력한 텍스트를 있는 그대로 삽입할 수 있습니다.
표준 템플릿을 사용하여
FactoryTalk Optix Studio
에서 프로젝트를 만드는 경우
번역
폴더에는 기본적으로 지역화 사전이 포함됩니다.
  • 프로젝트 보기
    에서
    번역
    을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음
    새로 만들기
    지역화사전
    를 선택합니다.
지역화 사전#
번역
폴더에 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal