RemoteVariableSynchronizer.Remove(variables)
오버로드에 따라, 호출되는
RemoteVariableSynchronizer
개체에서 변수 또는 변수 목록을 제거합니다.void public void Remove(IUAVariable variables); void public void Remove(RemoteVariable variables); void public void Remove(IEnumerable<IUAVariable> variables); void public void Remove(IEnumerable<RemoteVariable> variables);
인수
- variables(IUAVariable)
- 메서드가 호출되는 개체에 추가할IUAVariableC# 개체입니다.
- variables(RemoteVariable)
- 메서드가 호출되는 개체에 추가할 1차원 또는 다차원 배열의 셀을 식별하는RemoteVariableC# 개체입니다.
- variables(IEnumerable<IUAVariable>)
- 메서드가 호출되는 개체에 추가할IUAVariable목록입니다.
- variables(IEnumerable<RemoteVariable>)
- 메서드가 호출되는 개체에 추가할RemoteVariable목록입니다.
예제
다음 예제에서
speed
변수는 variableSynchronizer
개체에서 제거됩니다.variableSynchronizer.Remove(speed);
다음 예제에서
10
인덱스 변수는 arrayVariable
배열 내 variableSynchronizer
개체에서 제거됩니다.variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(arrayVariable, 10));
다음 예제에서
10.5
인덱스 변수는 scalarVariable
다차원 배열 내 variableSynchronizer
개체에서 제거됩니다.variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(scalarVariable, new uint[] { 10,5 }));
의견을 작성 부탁드립니다.