- Démarrer
- Utilisation du logiciel
- Contrôle de version
- Objets graphiques et de disposition
- Sessions et paramètres régionaux
- Développement de solutions
- Développement de projets avec C#
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Exemples d’applications
- Tutoriel sur l’interface utilisateur
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel sur les traductions
- Tutoriel sur NetLogic
- Références d’objet et de variable
Implémenter un NetLogic UIPopulator
Pointez l’objet NetLogic vers les objets graphiques.
- DansVue de projet, sélectionnezUIPopulator.
- Dans la partie supérieur dePropriétés, sélectionnezet sélectionnezVariable.
- Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnezet saisissezModelObject.
- En regard deModelObject, sélectionnezInt32, puis sélectionnezNodeId.CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la caseAfficher tout.
- Créez un lien dynamique entreModelObjectet .
Fournir une réponse