Modifier la langue de l'interface
Modifiez la langue de l’interface pour afficher une autre langue dans l’application
FactoryTalk Optix Studio
lors de la conception et de l’exécution.- Pour modifier la langue de l’interface, plusieurs options s’offrent à vous :
- DansVue de projet, sélectionnez le nœud du projet puis, dansPropriétés, développezLocalisationet sélectionnez la langue dansParamètres régionaux.
- Sélectionnez, puis sélectionnez la langue dansOptions FactoryTalk Optix StudioLangue et paramètres régionaux.
- Demandez à un autre utilisateur avec des paramètres régionaux associés différents de se connecter.
Fournir une réponse