Créer un stockage de rétentivité

Créez un stockage de données de stockage de rétentivité pour conserver les données de nœuds de projet spécifiques.
CONSEIL: Pour certaines valeurs de propriété, vous pouvez utiliser des liens dynamiques. Pour plus d’informations, consultez Créer des liens dynamiques.
  1. Créez l’objet de stockage de rétentivité :
    1. Dans le volet
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Rétentivité
      .
    2. Sélectionnez
      Nouveau
      Stockage de rétentivité
      .
    3. (Facultatif) Dans
      Propriétés
      , sous
      Nom
      , sélectionnez
      Edit
      pour renommer le stockage.
  2. Ajoutez un nœud de projet pour conserver ses données :
    1. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Nœuds
      , sélectionnez
      Add
      .
    2. (Facultatif) Sélectionnez
      Edit
      pour renommer le nœud.
    3. (Facultatif) Développez le nœud. Dans
      Genre
      , sélectionnez Add Dynamic Link
      Définir le genre
      et créez un lien dynamique.
    4. (Facultatif) Développez le nœud. Dans
      NodeClass
      , sélectionnez la classe du nœud ou sélectionnez
      Ajouter un lien dynamique
      et créez un lien dynamique.
  3. Spécifiez la fréquence à laquelle les nouvelles données des nœuds de projet sélectionnés sont enregistrées en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Dans
      Délai d’écriture
      , entrez les millisecondes en sélectionnant
      Edit
      .
    • Dans
      Délai d’écriture
      , sélectionnez
      Ajouter un lien dynamique
      et créez un lien dynamique.
  4. Déterminez si vous souhaitez conserver uniquement les modifications qui sont déjà stockées en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Dans
      Observateur Delta activé
      , définissez la valeur.
    • Dans
      Observateur Delta activé
      , sélectionnez
      Ajouter un lien dynamique
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal