Restaurer une version précédente d’un projet
Restaurez une version précédente d’un projet local ou distant.
Lorsque vous restaurez une validation, le projet qui se trouve sur votre ordinateur local est mis à jour pour inclure le contenu de la validation sélectionnée. La restauration d’une validation supprime de façon permanente tous les validations survenues après la validation restaurée. Restaurer une validation à partir de
Historique des versions
.- Dans la barre d’outils principale du projet ouvert, sélectionnez.Voir l’historique
- Sélectionnezpour sélectionner la validation et la version du projet à restaurer.
- SélectionnezRestaurer.
Historique des versions
se ferme et le projet ouvert inclut les modifications de la validation sélectionnée.Fournir une réponse